This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823看门狗时间

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251845/tps3823-tps3823-watchdog-time

器件型号:TPS3823

您好,团队:

  很高兴见到你!

  您能解释一下 看门狗的原理吗、您能帮助确认看门狗的最短时间吗? 它应该小于0.9s 吗?  

  

  ?我的客户产品中的闪存擦除时间为1s、因此时间范围为0.9-2.5 μ s、您可以  在擦除过程中帮助检查复位风险吗?

  希望得到您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、  

    简单地说、看门狗计时器是一种在特定时间段内未收到处理器的周期性脉冲信号时将复位输出置为有效的器件。

    看门狗超时显示的是时间范围、看门 狗会向系统发出延迟故障警报、请查看看门狗的计时图  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

      感谢您的回复! 我想?为什么由于我的客户产品中使用了0.9-2.5 μ s 等时间范围、闪存擦除时间为1s、  在擦除过程中您可以帮助检查复位风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    请找到下面时序图的详细版本。  

    WDI 引脚需要在 ttout 时间段内获得一个负边沿或正边沿。 数据表还提供了 ttout 的最小值和最大值。 基本上、如果此时没有脉冲、则将进行复位。  

    我不确定闪存擦除时间是多少。 如果处理器在发生闪存擦除时无法发送脉冲、由于 ttout_min 为0.9s、因此复位可能被置位。 请您提供更多有关 要求的详细信息吗?  根据具体情况、我可能会推荐另一款适合您的设计的监控器。  

    希望这能让您更清楚地了解看门狗方面。  

    此致、

    A·西拉