This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:TPS54334

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251852/tps54334-tps54334

器件型号:TPS54334

您好!

我们正在使用 TPS54334DRCR、最近使用此部件制造的电路板超过150个。 其中一些单元按预期工作、一些单元在断续模式下启动几秒钟、然后启动、其中一些单元在启动时从不会超过断续模式。 这是该电路的屏幕截图:

我们以前确实有一个由60个组成的更小版本、但没有看到这个。 唯一的区别在于用于反馈的电阻器值。 下面是我们之前使用的代码:

我们注意到的一件事是、如果我们在开始时放慢速度、那么它们都能持续工作。 希望有人可以给我们一些线索,以追求。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernesto、

    我想它触发了过流保护、这是断续 机制。 您可以捕获波形并检查是否对应于 OC 行为。

    是否在输出端使用大型 Cout? 这可能会导致大浪涌电流并触发 OC。 可以尝试减小 Cout 值、然后再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda、感谢您的回复! 过流是我们目前的假设。 问题是为什么。 正如我在帖子中提到的、我们以前有大约60个 PCBA 的版本、但我们没有看到此问题。 出于某种原因、这个由150个 PCBA 组成的新版本会在某些装置上出现此问题、但在其他装置上不会出现此问题。 这正是我们试图理解的。

    两个构建上使用的大容量电容完全相同、为47uF。 负载始终连接、并且基本上是一个10欧姆的电阻器。 同样、这适用于较小的构建和较大的构建。 小型建筑中的所有单元每次都会工作、但大型建筑中的单元会命中或缺失。 这些构建之间的唯一区别是反馈分压器、但无论如何、这看起来不像会触发 OCP 的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernesto、

    我将关闭这个 e2e 主题、因为我收到了 FAE Stephen 电子邮件。 斯蒂芬和我将  尽快处理这一案件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miranda! 感谢您的帮助:)