This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:OT 检测迟滞

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251390/bq77216-ot-detection-hysteresis

器件型号:BQ77216

您好专家

表中为什么有两个电阻器? 是 OT 迟滞还是 UT 迟滞? 我看到选择表中有许多 OT 阈值,选择、这是意味着这个过热针对 BQ77216、OT 引脚是另一种保护吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南晓,

    对于 BQ77216、我们从编程的 OT 阈值中减去10°C 并使用 OT 外部电阻表中给出的等效电阻来确定 OT 迟滞值(请参阅下面的)。

    您会注意到、该表不包含55°C 和52°C 的电阻值、这两个值分别是65°C 和62°C 的迟滞值。

    您询问的 OT 检测迟滞表中列出的值是55°C (3530Ω)和52°C (4186Ω)的外部电阻值。 这里列出了这两个值、因为它们不是可编程的 OT 阈值。

    我希望这有助于回答您的问题!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的帮助!

    Br