This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:关于 Vout 斜升速率

Guru**** 2503495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251040/tpsm82821a-about-vout-ramp-up-rate

器件型号:TPSM82821A

大家好、

在 TPSM8282x 数据表中、TSS 的定义典型值为1.25ms。 我们认为该时间包括开关切换开始前的延迟时间、如下图所示。

数据表显示标称凸点上升时间为1ms。

我们的客户测量了斜升时间、发现此时间小于1ms。

最短上升时间或上升速率是多少?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!  

    感谢您与我们联系。

    您能否介绍一下客户感兴趣的运行条件? VIN、VOUT 和温度。

    此致、

    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    感谢您的快速回复。

    条件在下方、

    输入电压:5V、  

    VOUT:1.2V 或3.3V

    温度:25℃

    您能否分享有关上升时间或上升速率的信息、这是25℃ 情况下的最坏情况?  

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!  

    根据我们的特性数据、在25度下、您可以在下方看到一个图表、其中指示了大量样本的软启动时间、典型值和六西格玛限值。

    TPSM82821A_softstart

    此致、  
    纳塔利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    感谢您提供有关软启动时间的信息。

    但我认为该数据包括延迟时间250ns。 我们不需要考虑25°C 条件下的上升时间或上升速率、以及其他温度下的最坏情况。

    我们可以理解、调速时间是您共享的从软启动时间减去的延迟时间(250ns)吗?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!  

    我需要内部询问、该250us 延迟是否不会随运行条件而变化。

    据我了解、他们为什么只对 Vout 斜坡感兴趣?  

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    他们测量了启动波形、发现 Vout 凸点低于1ms。 所以他们聚焦了 Vout 隆起。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!

    我们没有数据证明250us 延迟始终保持恒定或可能变化的程度。
    希望客户可以依靠完整的缓起计时。

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalia、

    感谢您的回复。

    我知道没有关于延迟时间(典型值250ns)随温度变化的数据。

    结温范围(-45C 至125C)内的最短软启动时间是多少?

    此外、为什么25C 下的特征数据低于1.25ms 的典型值? 这就是测试条件与数据表不同的原因吗?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!  

    您可以在下面找到 不同温度下软启动时间和最小值/最大值的相关数据。

    TPSM8282xA_softstart

    根据直方图、 在本例中选择的典型值为1.25ms、作为软启动时间的绝对最大值和最小值之间的数学平均值。 没错、在25度时、典型值不是1.25ms、但正如直方图中所示、该值较低。  

    此致、  
    纳塔利亚