This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:BUCK2 3.3V 输出在启动时下降至0V

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251557/tps65219-buck2-3-3v-output-drop-to-0v-at-start

器件型号:TPS65219

大家好、

我的客户正在使用 TPS6521901为 AM62供电、发现 BUCK2输出3.3V 在启动时会降至0V。 请查看下面的电压捕捉:黄色是 VSYS=5V、蓝色是 Buck2 DVDD_3.3V 输出。 您能建议导致此问题的原因以及解决方法吗? 谢谢。

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    感谢您使用 E2E。 您能否通过专用 E2E 消息共享原理图? 此外、您能否将示波器捕获与下面列出的信号分享?  

    • VSYS
    • EN/PB/VSENSE
    • BUCK2输出  
    • PMIC nRSTOUT

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    通过专有 E2E 消息发送 Shcematic。 以下是这些信号的示波器捕获:

    • VSYS--黄色
    • EN/PB/VSENSE --蓝色
    • Buck2输出--紫色
    • PMIC nRSTOUT--绿色

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    感谢您分享示波器捕获。 为 PMIC 供电的5V 前置稳压器斜升非常慢、并且不满足   Buck2的输入至输出电压余量。 如您在捕获中所见、启用 Buck2时、"5V_IN"前置稳压器上的电压过低。    

    •  Buck2第二次斜升后、所有 PMIC 电源轨(包括 Buck2)是否均按预期运行?  
    • 您能否改进"5V_IN"前置稳压器的斜坡以加快速度?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的答复。  

     在 Buck2第二次斜升后、所有 PMIC 电源轨(包括 Buck2)是否按预期运行?  [/报价]

    是的、所有其他电源轨都正常。

    您能改进"5V_IN"前置稳压器的斜坡吗?

    5V_IN 来自母板、难以更快地进行斜坡转换。 是否有其他方法可以解决此问题? 我猜是将 RC 延迟添加到 EN 引脚、或通过寄存器设置延迟。 我注意到、EN_PB_VSENSE_DEGL 位可以将使能响应时间设置为长或短。 这是避免余量不足的有效方法吗?

    Br

    锡鲁伊

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    客户尝试10K 100uF RC 延迟、不工作。 这似乎 FSD 机器将忽略启用上升沿。

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    在 EN/PB/VSENSE 引脚上添加延迟对解决该问题没有帮助、因为在首次上电期间会忽略该引脚的状态(直到 nRSTOUT 变为高电平)。 这是由于 TPS65219中启用了首次电源检测(FSD)功能 01 NVM 的访问。

    您能否运行实验来确认5V 前置稳压器上的慢速斜坡导致了问题? 建议在启用 Buck2 (3.3V)时、VSYS 和 PVIN_Bx 上的电压至少为4V。 以下是该实验的一些选项:

    • 从前置稳压器断开 PMIC、并使用具有更快斜坡的外部5V 电源。
    • 修改来自主板的5V_IN 以加快斜升速度。  
    • Re 对 FSD 设置进行编程、并按照以下步骤向 ENABLE 引脚添加延迟:
      • 按照原始设计为 PCB 加电、并等待 Buck2第二次斜升且 nRSTOUT 为高电平。  
      • 禁用 FSD:将0x0B 写入寄存器地址0x20上的 bit #7。 (确保仅更改了 bit #7)
      • 将新的 FSD 设置保存到 NVM 存储器:将0xA 写入寄存器地址0x34。
      • 执行 I2C 命令后、关闭所有器件并向使能引脚添加延迟。 基于5V_VIN 上的缓慢斜坡、40ms (10K 欧姆和4.7uF)应该足够。  
      • 对前置稳压器进行下电上电、并检查 PMIC 是否等待 EN/PB/VSENSE 使能引脚上的开启请求以启用 PMIC。  

    谢谢。

    布伦达