This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:LED 灯状态咨询

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251009/bq24171-led-light-status-consultation

器件型号:BQ24171

Jeff、您好:

      我有一个关于 LED 灯状态的问题、想问您

在以下视频中、在实际使用期间、连接电池后、LED 偶尔会如视频中所示出现(在它保持亮起之前先闪烁)。 这是否正常? 或者有什么问题吗? 您能帮助分析一下吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../mmexport1689920137286.mp4

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    这是正常的。  充电器在插入后完成其电池检测/端接测试。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    如果我不想闪烁、我该如何处理? 您能帮我回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    添加更多与电池并联的电容应防止闪烁。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

     我已将输出固态电容器增加到100uF、但仍然无法解决闪烁的问题。 还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dxd、

    没有其他方法来禁用它。

    此致、

    杰夫