This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电前咨询

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252820/bq24171-pre-charging-consultation

器件型号:BQ24171

Jeff、您好!

     我有几个关于预充电的问题、我想问您、我希望您能帮助我回答

Q1:我将预充电电压设置为低于3V 以开始预充电、但为什么充电电流始终在大约2.8V 处切换。 我尝试了"BQ24171EVM-706-15"、也发生了同样的情况。 为什么会这样呢? 他是正常的吗?

Q2:我可以在3V 内从预充电切换到快速充电、这非常平稳。 但是、为什么在切换前从快速充电切换到预充电会延迟到大约2.8V?

Q3:我希望你能给我一个解决上述问题的解决方案或解释这个现象。 我需要向客户解释

以上、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    预快速充电转换在 VBAT_LOWV 上进行。  规格如下所示:

    测量是在具有100mV 迟滞的 FB 引脚上进行的。  因此,如果您将反馈电阻器设置为4.2V,则乘法器为2,VBATLOWV 为1.45V*2=2.9V,典型值为100mV,迟滞低至2.8V。

    此致、

    杰夫