This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:SEPIC 问题:某些条件下的意外输出电压和开关频率

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488Q-Q1, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252242/lm3488q-q1-sepic-issues-output-voltage-and-switching-frequency-unexpected-under-certain-conditions

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3488

您好!

基于 LM3488Q-Q1芯片设计了 SEPIC 转换器、但我的 SEPIC 有一个问题:当输入电压低于 Vout_order 并且 Rload 较高时(几百欧姆)、频率的栅极振荡接近标称频率(~200kHz)、但 Rload 较低时 (<100欧姆)、频率的栅极振荡约为几十 kHz、电压输出无法达到标称顺序值(5V)。 当输入电压高于 Vout_order 时、频率晶体管的栅极振荡与 SEPIC 上的电荷输出无关、可以完美地按照预期运行。

简而言之: 当 输出负载太低且输入电压低于 Vout_order 时,不可能 达到最终输出电压,我想说的是,在这种情况下 Rfadj 固定的频率也没有受到尊重。

如果需要、我可以私下提供有关我的测试程序、原理图和捕获的波形的更多详细信息、以便了解和解决我的问题。

提前感谢您的帮助、

盖坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    我们将对此进行深入探讨、并很快与您联系。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    感谢您使用 e2e 问题。
    据我了解、您正在 SEPIC 拓扑中使用 LM3488、但在以低输入电压运行时无法提供输出电压、对吗?

    您能否提供以下值:  
    -输入电压范围
    -输出电压(5V?)
    -最大负载电流

    此外、可能对负载条件存在误解。 您提到过、您在几百欧姆时具有"高负载"、在<100欧姆时具有"低负载"。
    使用欧姆定律( I = V/R )时,负载越高,负载电阻越小。
    例如、如果您在 Vout 为5V 时有一个50欧姆的电阻器、则将有100mA 负载。 在500欧姆电阻下、将存在10mA 负载。
    您能否再次说明出现问题的负载是多少?

    提供设计原理图也会有所帮助。 我仅展示 LM3488和功率级周围的电路。 您不必共享完整的应用程序。
    如果你不能分享这个公众,请随时通过在论坛上的私人消息发送给我。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    是的、这是主要问题。

    负载= 纯电阻器(在本例中为)、它 与负载消耗的电流成反比。

    我会以私人消息形式向您提供您需要了解的所有信息、同时提供带有原理图和捕获波形的测试报告。

    谢谢 Niklas、

    盖坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    感谢您为我提供更多数据。
    我收到了您的私人消息、并将回顾您的设计和波形。

    在接下来的两天内、我会向您介绍我的见解。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯