This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44与 UC/TL3844的区别和#39

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, TL3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251088/ucc28c44-what-s-the-difference-between-ucc28c44-and-uc-tl3844

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件: TL3844

大家好、

您能帮助我进一步了解 UCC28C44和 UC/TL3844之间的区别吗?

我只发现在开关频率、UVLO 和电源电压方面存在差异。 不知道哪一种更适合我的客户。 提前感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis。

    我强烈建议使用 UCC28C44。 除了 UVLO 和更宽范围的频率外、该器件还对栅极驱动器使用 BiCMOS、而不是双极性。 与其他优势相比、它们的电流消耗更低。 请参阅随附的表格、其中比较了两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    明白了。 您能帮助我了解有关 BiCMOS 的更多信息吗? 与双极比较。 非常感谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis。

    BiCMOS 使用 MOSFET (金属氧化物硅场电晶体管)、而双极使用 BJT (双极万用管)。 与 BJT 相比、MOSFET 具有许多优势、例如更低的电流消耗、更高的精度和更快的电路速度。 请参阅随附的表格、其中比较了两者。