This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:通过 QON\引脚切换电池连接时未进行 Q4控制。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252097/bq25601d-q4-control-not-happening-for-battery-connection-switching-by-qon-pin

器件型号:BQ25601D

您好!

我们将  BQ25601DRTWR 用于单节电池充电电路。 我们需要通过 Q4 BATFET、通过 QON\引脚上的触觉开关来切换电池的连接。

将器件置于运输模式后、我们可以开启 Q4、但使用相同的开关、我们无法关闭 Q4。

是否有任何方法可以做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 /QON 引脚不具备启动 Q4 BATFET 关断的功能。 只能通过来自主机的 I2C 写入进入运输模式。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    但是如何关闭电池连接呢?

    我们是否需要额外的 MOSFET 来断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:  

    要关闭 Q4 BATFET、您需要使用 I2C 通信向 REG07中的 BATFET_DIS 位写入数据。

    如果您无法或不希望在设计中使用 I2C 通信、则可以选择使用额外的 MOSFET 从系统输出断开 BAT。  

    此致、

    加勒特