This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压和电荷泵要求

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252621/boost-and-charge-pump-requirement

主题中讨论的其他器件:TPS61377

大家好、  

以下是我的客户提出的要求、  

VIN=3V、Vout=20V、Iout=0.1A、总解决方案尺寸越小越好、也就是说、如果使用升压转换器、电感器就越小、 1uH 或其周围的值更好。   

请推荐一种升压解决方案和一种电荷泵解决方案。  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    推荐使用 TPS61377器件。 让我们继续邮件检查。

    此致