This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252472/ucc24612-ucc24612

器件型号:UCC24612

我想将此部件用于降压转换器应用、用同步 MOSFET 替换续流二极管。 您是否发现此类应用存在任何击穿问题?

降压的输入为~230VDC、输出为24VDC@8A。 感谢您的反馈。 我计划以100KHz 或更低的频率运行此降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专为反激式转换器和 LLC 转换器而设计。  我不建议将其用于降压转换器。

    我认为您认为使用此器件时可能会出现击穿问题是正确的。

    TI 提供许多带有 SR 驱动器的降压控制器。  这些器件中或许有一款适合您的应用。

    通过以下链接可访问这些 SR 降压控制器。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html

    您可以轻松访问此类降压控制器。   请在 e2e 中重新发布、并在主题帖标题中添加器件型号。  合适的工程师可以回答您的问题。

    此致、