This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何增加 BAT (输出)电流?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252513/bq51050b-how-can-i-increase-the-bat-output-current

器件型号:BQ51050B

我需要的电流关于500mA、

因此我调节 I (lim 或 term)

但输出仅小于50mA~20mA……

我该怎么办?

有任何事情我被认为需要调整或考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    关于您的电路和测试设置、您能给我说些什么?