This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87563-Q1:LP87563Q1EVM

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87563Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242193/lp87563-q1-lp87563q1evm

器件型号:LP87563-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87563Q1EVM

大家好、

我们正在评估 LP87563Q1EVM、但 VOUT0和 VOUT1未启动。 (双相)

设置如下所示、您能否告诉我可能是什么问题?

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    NRST 似乎已经通过 GUI 生效。 是否有任何 ENx 引脚被置为有效? 其他输出是否出现?

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Buck2和 Buck3输出没有问题。

    您的意思是、如果选中 Assert NRST、Buck0和 Buck1将不会启动、那么为什么 Buck2和 Buck3正常?

    我们使用如下所示的 GUI。

    此致!
    泽明

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    请读取器件的 DEVICE_ID 和 OTP_ID 寄存器。 Buck0使能和电源正常状态看起来为1。 但输出为0V。 您在哪里测量输出?

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉响应延迟、我们解决了软件问题。

    此致!
    泽明