This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:启动过程中、正电压出现压降

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250696/tps65130-the-positive-voltage-has-a-drop-during-start-up

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65120

您好!  

在调试 TPS65130中,我们发现 VSP(正电压)在启动过程中有一个下降。

我们尝试移除 C12并将 C12增加到12pf,这一下降无法消除。

如何消除这种下降?

下面是原理图和测试波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果您在给器件上电时断开负载、这种压降是否仍然存在?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的,没有加载,这种下降仍然存在.  

    但我发现根本原因是输入和输出电压之间的差异今天太小了。  

    添加差值后,滴入剂量不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能分享一下 VPOS 的新波形吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    下面是新的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    该波形现在没有问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在同一块电路板上使用五个 TPS65120测试了 VSP 和 VSN 的波形。

    我发现 其中三个具有一个大阶跃、另两个具有一个微小阶跃(与上面的波形相同)。  

    如何消除这一步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    此步骤符合升压转换器的预期。 第一步是为器件上电时、Vin 会首先为输出电容器充电、此时升压不会切换。 当升压转换器开始切换时、Vout 最终斜升至编程的值。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    我尝试将 C21从10nF 调整到2.2nF ,这一步可以减少。

    在规格中,C21的建议值为10nF。   

    C21调整为2.2nF 后是否存在任何潜在风险?

    Br

    周杰伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    C21与内部环路补偿相关、因此不建议调整该电容器。 我们仅在 C21=10nF 的条件下测试了该器件、没有2.2nF 的测试数据。

    Br

    帕特里克