This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:IC 受损

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251176/ucc28180-ic-getting-damaged

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC256402

您好
我们将 ucc28180用作 LLC 转换器200W (28V、7A)的 PFC 控制器
输入电压:115VAC(85-125V),频率=400Hz
我们最早使用的输入频率是50Hz.转换器工作正常. 现在、我们将频率增加到了400Hz。 它运转正常、但是在较高负载时、我们在 PFC 输出电压上具有振荡。 因此我们更改了补偿值。 但 IC 在开启时会损坏。 GATE 引脚接地短路(GATE 和接地之间为20-100欧姆)。
在50Hz Vcomp 值时为 Cvcomp=5uF、Rvcomp=22.4k、Cparallel=0.5uF。


400Hz 时        Cvcomp=2.2uF、Rvcomp=100k、Cparallel=0.1uF、
另一次迭代  Cvcomp=1uF、Rvcomp=224k、Cparallel=5.6nF。
栅极电阻器导通10欧姆、关断5欧姆。 栅极脉冲干净、并且不存在尖峰。 请帮助如何消除这些振荡。

  

通道1:LLC 输出电压

通道2:7A 时的 PFC 输出电压( 85V 输入)


Excel 工作表 attached.e2e.ti.com/.../UCC28180-Design-Calculator_4000_400Hz.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A M:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    设计计算器看起来适合400Hz 的设计。 但遗憾的是、对于 UCC28180、80Hz 可能太高的交叉限值。 225k Ω 的 Rcomp 值过于激进、可能导致不稳定。

    我们建议减小此电阻器、并最终尝试减小电压环路的带宽(降至20Hz)、即使它是以400Hz 为目标应用、但也会影响 pf/thd。

    您还可以查看我说过的航天频率参考设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidt169/tidt169.pdf?ts = 1690007042384&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于50Hz 也是同样的问题。 观察到的 Vsense 在高负载时具有噪声。 高达6A 时可以正常、但存在高于6A 的噪声。 增加了 Vsense 电容器、同样的问题、但如果它从820pF 降至200pF、则性能得到改善。 但在进一步测试后、IC 再次损坏。 我认为来自 RVCC 的电源导致了损坏(观察到的波形很干净)、因此我从外部而不是 LLC RVCC (UCC256402)提供了 Vcc、现在在满载时未观察到问题、波形很干净。

    通道1:PFC 输出电压@ 7A 负载

    通道2: Vsense

    通道1:Vsense @ 6A 负载

    通道2:Vcomp

    将 Vsense 电容器值从820pF 降低到200pF @ 6A 负载后

    通道1: PFC 输出电压@ 6A 负载

    通道2:Vsense

    此致

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    谢谢你的答复。

    由于 PFC 部分在没有 LLC 的 RVcc 的情况下运行良好、我认为 PFC 部分应该如此正常、并且正如您建议的、信号可能会从 LLC 级的噪声中损坏。 您可以检查设计的布局、并确保电源和信号路径清晰、开关噪声不会耦合到控制器接地。 请探测 Vcc 信号、以查看是否存在任何 GND 绑定或任何 ABS。 此引脚中的最大超出。 信号引脚上滤波电容器的有效性取决于接地回路的完整性。 请确保 VSENSE 电容直接返回到接地层的安静信号 GND 部分、而不是转换器的高电流返回路径中。如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是问题所在。 我们通过一根电线绕过了赛道、它现在开始工作了。

    谢谢

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您能够解决此问题、并让我们知道您的反馈。 如果您还有其他问题、敬请告知。 我现在将关闭该主题。

    谢谢!

    此致、

    哈里什