This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23287:阻尼器电路建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23287, TPS23730, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250539/pmp23287-snubber-circuit-recommendation

器件型号:PMP23287
主题中讨论的其他器件: TPS23730PMP22477

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS23730并确认 PMP23287。

他们有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在考虑使用 TPS23730来实现 POE 6级24V2.5A 电路。

我指的是 PMP23287电路、但未连接缓冲器电路。

我认为应该添加缓冲电路、所以请告诉我参考电路和常数。

能否在 PMP22477中使用相同的电路(二极管+电容器+电阻器)?

如果可能、请提供有关缓冲器计算方法的应用手册。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    PMP22477是一款反激式转换器。  它在初级 FET 的漏极上使用 RCD 钳位来钳制电压、但通常需要使用与初级 FET 并联的 R/C 缓冲器在关断时充分钳制电压过冲和振铃。

    PMP23287是有源钳位正向转换器。  主初级 FET Q11的漏极通过钳位 FET Q10在关断时钳制、因此在关断时不应出现任何电压过冲。  此外、该拓扑在开关期间使用谐振转换、导致零电压转换(或至少部分 ZVT)。  这应该会显著减少开关期间的电压振铃。  如果在关断时存在电压过冲和振铃、则可能存在布局问题。

    我不会使用此拓扑向初级 FET Q11添加缓冲器。  它将改变谐振转换时间、因此需要 Q11和 Q10开关之间有更大的延迟。  这将导致同步 FET Q6和 Q8在其体二极管上运行更长的时间、从而降低效率。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我知道、对于反激式转换器、建议将缓冲器与主 FET 并联。

    我还在参考设计 PMP22477中找到了结合使用 RCD 缓冲器和反激式转换器的示例。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidma48

    我们将为客户提供两种选择。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市