This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:未知闪烁速率和故障

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246353/bq25303j-unknown-blink-rate-and-fault

器件型号:BQ25303J

您好!

我使用 BQ25303JRTER 创建了一个充电电路。 数据表说明了以下充电故障:

1. VBUS 输入过压

2. TS 冷/热故障

3.电池过压

4. IC 热关断

电池电压低于再充电阈值时安全定时器过期

6. ICHG 引脚开路或短路

这应该会导致一个 LED (被连接至 STAT 引脚)以1Hz 的频率和50%的占空比闪烁。

我发现电路中的一些电池没有充电、有些电池没有充电。 据我所知、这些电池(相同型号和寿命)之间没有区别、并且它们在使用非 TI 器件的另一个充电电路中功能正常。 每当电池拒绝充电时、BQ25303会使 LED 闪烁、但并非以1Hz 的速率闪烁。 相反、闪烁速率要高得多、我估计它为30Hz 甚至更高。 我在数据表中没有找到关于闪烁速率的其他说明、因此我不知道 IC 是否试图进行通信来实现任何通信。

在估计的30Hz 以及50%占空比下拉 STAT 引脚意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记要补充一点、即1Hz 闪烁似乎可以很好地完成工作。 如果我取下电池或热敏电阻保护装置使其发出刺耳噪音、从而触发冷/热故障、它确实会以1Hz 的频率开始闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在调试之前、您能否按照 图10-1确认您的设计。 d/s 的典型应用图

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    当然、我应该立即添加以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STAT 引脚输出指示充电(低电平)、充电完成或充电禁用(高电平)或充电故障(闪烁)的充电状态。 器件可以在 充电(低电平)和 充电完成或充电禁用(高电平)之间切换、这看起来 STAT 引脚以一些频率闪烁。 请监控 示波器上的 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)和 IBAT、并检查发生了什么情况、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 VBUS 预期为5.1V。 VBAT 似乎没有高于电池电压。 我已经看到当它设法开始充电时、它已达到1.1A 的 IBAT、那时它确实设法将 VBAT 电压上升到4.1V。

    我感觉我的充电器无法为电路供电、尽管在理论上它应该能够提供。 IBUS 过低是否会导致充电循环失败和 STAT 引脚快速闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入功率无法支持负载功率、则该器件可能会停止充电。 有关详细信息、请参阅下面的。

    为了满足 USB 规范中的最大电流限制并避免适配器过载、该器件具有动态电源管理(DPM)、可持续监控输入电流和输入电压。 当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINDPM)、或者电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下。 该器件随后会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下以及输入电压上升至输入电压限制以上。

    当充电电流降至零但输入源仍过载时、系统电压开始下降。 一旦系统电压下降到低于电池电压、此器件自动进入补充模式。在这个模式中、BATFET 打开并且电池开始放电、这样系统由输入源和电池提供支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过这个系统有一个更大的电源,但没有任何作用。 STAT 引脚持续闪烁、电池未充电。 我借用了一个简单的示波器,但我不知道如何解释它。 我在电感器前后进行了测量。 电源似乎提供了一个相当不受干扰的5V 电压。

    在电感器之前:

    在电感器之后:

    连接到系统的21700电池的电压为3.5V。

    我发现、当 STAT 引脚闪烁时、充电电流似乎为60 -70mA。 数据表指出这是预充电阶段、我认为它会在充电和预充电之间不断切换。 为什么会这样?

    我感觉自己离得越来越近:当将示波器探头连接到 ICHG 引脚(在14.3k 电阻器之前)时、STAT 引脚被立即下拉、指示充电周期已开始。 使用普通万用表进行测量时、STAT 引脚有时以1Hz 的频率开始闪烁、表示出现故障。 大多数时候没有任何变化、STAT 引脚不断闪烁。

    ICHG 引脚启动。 可能我的电阻器太小了? 也许是某种电容问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否根据 d/s 上的10.2.1.2.2充电电流设置设置了 Richg? 请参阅 d/s 上的8.5电气特性表、其中 ICHG 在 RICHG = 23.2kΩ 时设置为1.72A、 在 RICHG = 40.2kΩ 时设置为1.0A、或在 RICHG = 78.7kΩ 时设置为0.5A。  当 ICHG 引脚被拉至地或保持开路时、充电器停止开关且 STAT 引脚开始闪烁。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望充电电流最大值~2.8A、因此在图8-5中找到了 KICHG 值39800。 假设 RICHG = KICHG/ICHG、我发现在 ICHG IN 到 GND 之间需要一个14.2k 的电阻器。 由于14.3k 是可用的最接近的电阻器、所以这是我选择的值。

    你说 d/s 是什么意思? -edit ah,数据表显然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D/S 指数据表。 您是否尝试过  RICHG = 78.7kΩ? 您是否得到0.5A 的充电电流?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我仅使用了14.3k 电阻。 该电路可以正常工作、但仅当我将示波器探头连接到 ICHG 引脚时。 示波器内阻类似于10m Ω、因此不会显著降低该值。

    为什么在连接示波器时电路可以工作、但在未连接时电路无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否仔细检查电阻器焊接情况?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我已经更换了电阻器并检查了焊接、但没有效果。 我的确设法让它正常工作、但我不明白为什么:

    问题显然出在 ICHG 引脚上、因为当我将示波器连接到该引脚时电路可以工作。 我将一个10pF 陶瓷电容器焊接在电阻器和压力器上:有效!

    我不明白为什么因为数据表特别指出"在此引脚上不允许连接电容器"。 该电路在更大的值(例如10uF)下无法正常工作、但我使其正常工作的唯一方法是至少 增加了一些电容。

    为什么即使数据表指出电路在 ICHG 引脚上没有电容器、电路也可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在多个电路板上试用过?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有5个单元、其中任何一个中 ICHG 引脚都不能达到您预期的效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查定制板。 我们无法观察 EVM 上的行为。

    谢谢。