This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:I2C 地址范围

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251504/tps389006-q1-i2c-address-range

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006

你好。

是否有关于 TPS389006如何决定哪个 I2C 的更详细说明? 目前数据表中有一个小表、但并没有深入说明。 这个问题很精确、因为大多数值都没有那么常见、因此需要一条额外的馈线、对于该 IC 尤其如此。 因此、我们的想法是更频繁地使用这种方法。 例如、47.5k 为47k (应该没有问题、因为该范围内的容差即使为1%)。

我的问题就在这里:

  • 电阻器的容差可能有多高?
  • 哪个范围的电阻器仍可用于选择相应的 I2C 地址?  
  • 相应的 I2C 地址需要哪个电压范围(目前我假设压降是用20uA 电流测量的)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会就这一调查向团队咨询、并在7月25日前提供最新情况。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我获得了团队的反馈。 允许的最大容差为+/-5%、但建议使用1%的电阻器。 此外、您能否再详细说明最后一个问题"相应的 I2C 地址需要哪个电压范围"、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 您能否继续向前推进、以将其包含在数据表中? 我想包含该文件会很好。  

    我假设 IC 仅使用所选电阻器和提供的20uA 电流源来检查压降。 但是、正如您说过的、您具有5%的利润率、这也间接地回答了该问题。 或者至少它不再有这么大的影响。