This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:输出电压低于13.4V、而不是24V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00386, MCF8316A, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252042/ucc28630-output-voltage-is-low-13-4v-instead-of-24v

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件:TIDA-00386MCF8316A

我们开发了一种使用所有 TI 器件的低电压吊扇控制器。

 电源 : TIDA-00386电源无转换器,反激变压器为 Wurth 750343068

 电机控制:MCF8316A + MSPFR2433。 此电机控制部分使用外部24V 电源进行了完美工作和测试。

问题:  

输出电压为13.4V、而不是24V。 我已经将我们使用的反激式变压器映射连接包含在内。

请求帮助以快速解决此问题、我们已对客户演示进行了排队、我们不需要使用外部电源进行演示。  

谢谢。此

致、 拉格胡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu:

    感谢您对 UCC28630的回复。

    根据我得到的有限信息、Wurth 变压器中的匝数比明显更小。

    而 RENCO 为4.25:1。

    但是、即使对于功率级、我也会看到一些校正。  您应该尝试更改电流检测电阻、看看它们是否对输出电压有帮助。 此外,目前 Lm 和 RCS 的组合可能不会帮助满足禁忌。 您需要将 Lm 提高到340uH、以实现更稳定的运行。 请找到随附的 Excel 进行计算。

    e2e.ti.com/.../1488.SLUC537D.XLSM

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、  

    感谢您的回复。 我们将浏览指南并尝试解决问题。 如有任何困难、我们将发布新的查询。

    此致

    拉格胡