This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:运行期间切换 MODE 引脚

Guru**** 2517990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251889/tps61094-toggling-mode-pin-during-operation

器件型号:TPS61094

您好!

数据表中没有明确说明这一点。

  1. 可以在器件运行期间切换 MODE 引脚吗?
  2. 还是要将器件设置为关断模式、然后更改 MODE 引脚、再重新启用器件?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以在操作期间切换模式、这没有问题。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我使用来自降压电源的 Vin 对 TPS61094进行测试、发现当我们使用3.3V 纽扣电池将 MODE 和 EN 保持在1时出现一种奇怪的行为。 由于 Vin 没有立即加电、因此 TPS61094进入旁路模式 EN=0 MODE = 0、Vout = Vin、我的超级电容器未充电。

    是否有特定时序将 Vin 与 EN 和 MODE 链接在一起? 要实现自动降压升压模式、是否需要同时打开全部3个 FET?

    现在的计划是使用 GPIO 切换模式并保持 EN 受电。

    尤利乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julius:

    很抱歉、我对系统的工作方式有点困惑。 您是说开始时 EN=MODE=1、但 VIN=0V、TPS61094工作在旁路模式下吗?

    设置 EN 且 MODE = 1对于自动降压/升压模式是可以的、没有特定的时序要求。

    此致、

    内森