This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:导通状态澄清

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61202, TPS61202EVM-179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252452/tps61202-on-state-clarification

器件型号:TPS61202

大家好!

我一直在考虑使用 TPS61202 IC、在继续设计之前、我一直在使用评估单元进行一些初步设计验证测试、我提出了一些我似乎无法克服的问题。

在我使用 TPS61202EVM-179的特性测试中、我一直遇到输出直到输入电压达到>2V (根据数据表似乎不一致)才看起来不会激活的问题。

我完成了一些测试、其中包括无负载时测试输出电压(使能引脚设置为独立工作并连接到 VBAT)以及使用1Ohm 电阻器的其他测试和使用1.01kOhm 负载的其他测试、这些测试的结果都相同、我不明白为什么。  

希望收到一个澄清的原因,如果有人以前遇到这个问题。  

我感谢所有的帮助,我可以得到这件事!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、升压转换器开始调节 Vout、直到 VIN 达到2.5V。

    有关详细说明、请参阅数据表10.3.1.4。

    在转换器启动期间、占空比和峰值电流受到限制、以避免从电池汲取高峰值电流。 启用后、器件开始运行。 首先、它使主输出 VOUT 保持断开状态、并为 VAUX 处的电容器充电。 一旦 VAUX 上的电容器充电至大约2.5V、该器件就会切换到正常工作模式。 T