This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TLV61046A 无电压和电流输出

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251406/tlv61046a-tlv61046a-has-no-voltage-and-current-output

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TLV61046

大家好!

作为标题、使用数据表示例电路的 I assembly 电路

我将 R1和 R2替换为470k 和82k、以输出大约5.38电压。

这张图片是我的实际电路和元件、我在原理图上添加了

  

我已经对电路进行了短路和开路测试。  

我相信电路的连接没有问题。

但结果是没有电流和电压输出。

此图片在 Vo 处测试

这张图片显示了我的电源(拉电流 TLV61046)没有电流输出

实际上、我怀疑这个 IC 有故障、因此我 用5 tlv61046测试同一个电路


结果相同:无电流和电压输出。

有人帮助我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    请参见所附图片。

    红点应为 EN 引脚、蓝点应为 FB、对吧?

    看起来您将 FB 直接连接到输入。 这将导致器件输出12V。

    但您的 EN 为0、因此器件无法正常工作。

    请仔细检查这一点。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的回复。

    >红点应为 EN 引脚、蓝点应为 FB、对吧?

    否、EN 引脚为蓝点、FB 引脚为红点。

    我的 SMD 转移板标有引脚编号错误。

    因此、请忽略 SMD 传输板上的数字、

    此致

    德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 De Wei:

    我之前猜测、是否已将 FB 电阻器连接到 EN 引脚。

    正如您所说的、您的引脚编号错误、请确保外部连接。

    建议检查输入 引脚的电压。

    正确的应该是:Vin 5V,EN 5V,GND 0V,SW 5V。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    很抱歉我的回复太晚了。
    我测量到、引脚电压似乎正确:

    引脚1、输入电压:5.1V (USB)

    引脚2、GND:0V

    引脚3、EN:5.1V (USB)

    引脚6、SW:5.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    以下是一些 权变措施供您参考。

    1.您可以申请 TLV61046A EVM、我也可以给您发送一份。

    您可以检查 EVM 上的器件、以查看器件是否正常。

    2.会注意到您提到的 PIN1 VIN PIN2 GND,

    但实际上、如果将 芯片倒置、引脚1为 SW、引脚2为 GND、则不应更改相邻的连接。

    您通常会误认为您说引脚映射错误、请确认引脚连接。

    3. FB 和 VOUT 电压会怎样?

    请从引脚进行测试、以防连接不良。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Fergus:

    1) 1)我之前测量的 FB 点为0.04V

    2) 2)我对 EVM 板感兴趣、如何申请。 您可以提供 URL 吗?

    3) 这里的照片我用我的显微镜从上面的面包板电路放大

    IC 引脚 编号 I 是否标记正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    PIN 码正确。

    并且正确的引脚编号:1SW 2GND 3FB 4EN 5Vout 6VIN

    请参阅我的第一个回复、您的3FB 引脚(蓝色)连接到5V、而4EN 引脚(红色)连接到两个电阻器。

    您可以在 https://tisamples.ti.com/上应用该 EVM 样片

    此致

    费格斯