This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630702将9V 作为最高输出电平的原因是什么&#39?

Guru**** 2532540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252490/tps63070-what-s-the-reason-that-tps630702-has-9v-as-its-highest-output-level

器件型号:TPS63070

尊敬的 TPS63070 专家:

 我计划将器件 TPS630702用于高达15V 的升压器、但其产品说明书规格 9V 是其最高的输出电平。  

 从下面的函数中、我可以将它的输出电平设置为15V 吗? 为什么将其输出限制为高达9V 作为其最高输出电平?  

谢谢!

菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Phil、您好!

    升压 FET 内部无法支持此高电压。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

     感谢您的快速回答! 然后是最后一个问题: 内部升压 FET 的绝对高电平可以支持什么?  

    BR!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Phil、您好!

    它应该大约为12V、如 ABS 表中所示。

    此致

    陶氏