This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:当/RESET 为低电平时、Dwi =高电平

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251689/tps3820-q1-dwi-high-when-reset-low

器件型号:TPS3820-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3820

您好!

我的问题与 TPS3820 (非 Q1)有关。

如果 DWI 固定为高电平、当/RESET =低电平(有效)时、器件是否存在问题?

我认为没有问题,这是正确的吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    当您设置为"DWI"时、您指的是看门狗计时器输入 WDI 吗?

    对于 看门狗计时器输入(WDI)、如果 它固定为高电平或低电平的时间长于超时周期、则将触发复位。  触发复位时、将重新初始化看门狗计时器。

    在您的情况下、只要 WDI 在复位期间固定为高电平、然后在复位未激活(当看门狗装置重新初始化时)时恢复正常的正或负转换、应该没有问题。

    谢谢。

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    感谢您的答复。

    我很抱歉。 我的错。
    Dwi 表示 WDI。

    当复位未激活时(当看门狗重新初始化时)

    ->在 td 之后重新初始化看门狗计时器是正确的吗?

    在您的情况下,只要在复位期间 WDI 固定为高电平,然后在复位未激活(当看门狗重新初始化时)时恢复正常的正或负转换,就应该没有问题。

    也就是说,如果它是在 td 之间,是否可以修复 WDI=高?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    很抱歉。 我的错。
    Dwi 表示 WDI

    不用担心!

    ]>在 td 之后重新初始化看门狗计时器是正确的吗?

    是的、正确。  

    ]>换句话说,如果是在 td 之间,是否可以修复 WDI=高电平?

    如您所述、可以在延迟时间 td 内将 WDI 固定为高电平。 只需注意延迟时间的精度(第节 7.8开关特性 数据表)以确保 在重新初始化之后进行正常的正或负转换。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    感谢您的答复。

    我明白了!

    此致、

    西井市