This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV

Guru**** 2548680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252017/lm3409hv-lm3409hv

器件型号:LM3409HV

VIN=、、VOUT = 3.5V 最大 ILED= 18A ( μ A)
仕様書にはILED Ω=5A (最大值)とありますが、Ω
上記の仕様で使用できますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况对应的应用是什么?

    否、建议根据数据表使用器件。

    Br、

    海利。