This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:如果 Vin 电压变得高于 Vout 的调节电压、TPS61178是否变为无源/允许电流通过?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252190/tps61178-will-the-tps61178-become-passive-allow-current-to-pass-through-if-the-voltage-at-vin-becomes-higher-than-the-regulated-voltage-at-vout

器件型号:TPS61178

您好!

我正在设计一个使用 TPS61178作为电源为降压转换器供电的电路。 TPS61178的输入电压变化很大、有时甚至会超过稳定的输出电压。 发生这种情况时、TPS61178是否会允许输入电压通过?  

我阅读了上一篇文章、得知 TPS61178在发生这种情况时将停止调节。 这是可以理解的、但我想知道当输入电压超过编程的输出电压时、TPS61178是否仍允许电路供电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    TPS61178将允许输入电压通过上部 MOSFET 的体二极管传递到输出端。

    外部 PMOS 将保持开启。

    请注意、当输入接近输出时、输出纹波在重负载下会变大。

    该器件将在两种状态下工作:

    1.以最短导通时间开启。 输出将上升。

    2.输出超过目标值,开关停止。

    这将在输出侧导致较大纹波。

    希望这将对您有所帮助。

    此致

    费格斯