This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000-Q1:产品搜索

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020-Q1, TPS63000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251424/tps63000-q1-product-search

器件型号:TPS63000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020-Q1

尊敬的支持团队:

我正在查找具有以下规格的产品。

请求的规格
・输入电压:2.7V 至4.5V (3节干电池)
・μ V 输出电压:3.3V
・μ A 输出电流:100mA 或更低
・额定值:汽车级
・应用:汽车用耳机

推荐的产品是 TPS63000-Q1还是 TPS63020-Q1?

是否有更新、更易于使用、尺寸更小的产品?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    "是的, 你是我的女人。" 推荐使用 TPS63000-Q1和 TPS63020-Q1。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    由于 TPS63000-Q1的开关频率在 AM 频带内、因此我想继续使用 TPS63020-Q1。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    提醒一下。  当 VIN 接近 Vout 时、两个器件的开关频率将是典型值一的一半。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    您说以下话吗?

    TPS63000-Q1

    TPS63020-Q1

    这意味着4个开关不会同时移动、并且一次只有2个开关移动。

    如果通过拉高 PS 引脚关闭省电模式、频率是否会减半?
    TPS63020-Q1也会进入 AM 频带。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    我恐怕 PSM 不会提供帮助。

    对于这两个器件、当 Vin 接近 Vout 时、整个开关周期将由一个降压转换器和一个升压转换器组成、这就是频率将暂停的原因。

    优点是这些器件具有低输入电压和低输出能力、这意味着即使它们位于调幅频带中、噪声源也很弱且易于处理。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    我在下面的理解是否正确?

    如果 VIN 和 VOUT 接近、则降压和升压模式都工作。
    Buck 和 Boost 频率是正常的一半。
    TPS63000-Q1为700kHz、TPS63020-Q1为1200kHz。
    即使对于 FPWM、PS 引脚设置为高电平、也会发生这种现象。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    降压和升压频率是正常的、但整个开关周期由一个降压和一个升压组成。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    您说以下话吗?

    TPS63020-Q1

    这是否意味着降压和升压在每个周期都交换?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dice、

    是的、回答正确。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    上述"降压-升压重叠控制"未写在 TPS63000-Q1数据表中、但它也包含在 TPS630-Q1中是否正确?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    可以。  是的。

    此致

    陶氏