主题中讨论的其他器件: LM66200
大家好、
此查询是下文中另一个 E2E 帖子的后续调查。
我根据针对3.7V 电池电压的数据表更改了模块电阻器的值。
ROK1 3.3万
ROK2 6.2M
ROK3 560k
ROV1导联4.3万
ROV2 5.6M
RUV1 3.9M
RUV2 6.2M
在这一步中、我使用了3.7V 100 mA 锂电池、负载为330欧姆、输入电压为2.3V。但我的电路无法正确地进行 MPPT。 我没有更改 MPPT 电阻器、但我不知道应该将跳线置于哪个引脚上来使其成为 MPPT。 电压 VOC - SAMP 非常小(55mV)。
我应该如何使用这3个跳线?
在图中、黄色图形是 VSTOR、蓝色图形是330欧姆负载中的 VBAT。
我的电路是否正常工作?
德州公司是否可以建议使用适合 BQ25504 IC 输入的热电发电机(TEG)模块、同时 TEG 的尺寸非常小?
此致、
达尼洛