器件型号:TPS65987EVM
您好!
我正在尝试使用 SYS_PWR 上的12V 外部电源为 TPS65987EVM 加电。 您能否告诉我 GUI 上所需的连接和所需的更改?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS65987EVM
您好!
我正在尝试使用 SYS_PWR 上的12V 外部电源为 TPS65987EVM 加电。 您能否告诉我 GUI 上所需的连接和所需的更改?
谢谢
尊敬的 Shwetanshu:
如果您尚未观看有关如何使用 EVM 和 GUI 工具配置 PD 控制器的教程系列(见下方链接)。 您可以通过以下网址直接下载 GUI: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG
EVM 教程: https://www.ti.com/video/6139824207001
GUI 教程: https://www.ti.com/video/6122862051001
谢谢。此致、
雷蒙德·林
尊敬的 Raymond:
感谢您的答复。
我已经观看了教程。 但是、这些设计只讨论通过使用20V 桶形插孔连接器提供电源来使用 EVM、而不使用 SYS_PWR。 我想知道使用 SYS_PWR 提供12V 电压所需的连接。
将导线连接到 J4或 J5的引脚1是否足够? 此外、要将 EVM 用作为 PD 器件充电的电源、建议连接到两者中的哪一个、J4或 J5?
谢谢。
湿岸树
尊敬的 Shwetanshu:
为了通过连接到 SYS_PWR 来启用 EVM、我们建议使用20V 电源、因为 EVM 上的降压转换器不会通过12V 电压启用(请参阅数据表第12页的原理图)。
TPS65987D 具有两条内部高压电源路径(PP_HV1和 PP_HV2)。 根据您配置为拉电流或灌电流(这需要通过 GUI 完成)、您需要调整 J4或 J5上的跳线。 例如、如果 PP_HV1配置为电源路径、则需要使用跳线连接 J4上的引脚2和3 (PP_HV1至 VAR_DCDC)。 然后、您可以使用 J5将 SYS_PWR 连接到外部电源(确保将 PP_HV2配置为接收端口、并使用跳线将 PP_HV2连接到 SYS_PWR)。
为了简化设置、我建议使用戴尔桶形插孔为 EVM 供电。
谢谢。此致、
雷蒙德·林