This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:原理图审阅

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249307/tps2378-schematic-review

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好!

请查看随附的采用 TPS2378和 LM5148的原理图:

e2e.ti.com/.../Power-_2600_-Ethernet-Rev.pdf

此外,我还有以下具体问题:

  1. TPS2378的 RTN 引脚的连接是否可接受?
  2. T2P 电路是否适合创建高电平有效输出?
  3. 从 TPS2378的 CDB 引脚到 LM5148的 EN 引脚的连接是否可接受? 这是否会破坏 UVLO 电阻器的功能(该电阻器应在约60V 时开启、并在约27V 时关闭电源开关)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    原理图看起来很好、至少从 PD 的角度来看、我没有发现任何问题。
    我可能需要请另一位工程师 仔细研究降压控制器。

    1.是的、RTN 连接看起来不错。  

    2.是的,T2P 光耦合器连接看起来不错。

    3.这种连接也应该很好。 对于某些设计、除了 UVLO 电阻器外、CDB 引脚可能需要一个上拉电阻器连接到 VDD 或 V_BIAS、但这应该是正常的。

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和评论! 如果您可以邀请同事看一下降压控制器配置、这将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    从较高层面来看、原理图看起来很好。

    您可以 选择将 VCCX 连接到 VOUT 以提高效率。

    请使用快速入门计算器仔细检查组件值、您还可以输入 FET 规格并估算效率。

    请访问 https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC 

    将来、请对 不同的器件使用单独/新的 E2E 主题、这样可确保  在系统中正确发送帮助。

    谢谢。

    -奥兰多