主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我在 BQ7695203 IC 中遇到 COV 保护问题。 我已在 afe 中设置以下参数
Protections:COV:Threshold 至 72 这将在3643mv 处触发 COV 保护、
Protections:COV:Delay 至 606 将在 1999ms 内触发 COV 保护、
Protections:COV:恢复迟滞 至 3 将在 COV 保护后在 3492mv 处恢复
但我们已经捕获了 0x0081 COV_SNAPSHOT 以下数据以供您参考、其中实际 COV 截止频率未在 3643mv 处触发为何?
电池0处的 COV_SNAPSHOT:3596
电池1的 COV_SNAPSHOT:3580
Cell 2的 COV_SNAPSHOT:3601
电池3的 COV_SNAPSHOT:3626
电池4的 COV_SNAPSHOT:3624
电池5的 COV_SNAPSHOT:3636
电池6的 COV_SNAPSHOT:3659
电池7的 COV_SNAPSHOT:3647
第8单元的 COV_SNAPSHOT:3698
电池9的 COV_SNAPSHOT:3686
电池10的 COV_SNAPSHOT:3722
电池11处的 COV_SNAPSHOT:3707
电池12的 COV_SNAPSHOT:3741
电池13上的 COV_SNAPSHOT:3747
电池14处的 COV_SNAPSHOT:3794
电池15的 COV_SNAPSHOT:3734