This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:COV 保护触发问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251179/bq76952-bq76952-cov-protection-triggering-issue

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在 BQ7695203 IC 中遇到 COV 保护问题。 我已在 afe 中设置以下参数  

Protections:COV:Threshold 72 这将在3643mv 处触发 COV 保护、

Protections:COV:Delay  606 将在 1999ms 内触发 COV 保护、

Protections:COV:恢复迟滞 至  3   将在 COV 保护后在 3492mv 处恢复

 

但我们已经捕获了 0x0081 COV_SNAPSHOT 以下数据以供您参考、其中实际 COV 截止频率未在 3643mv 处触发为何?

电池0处的 COV_SNAPSHOT:3596

电池1的 COV_SNAPSHOT:3580

Cell 2的 COV_SNAPSHOT:3601

电池3的 COV_SNAPSHOT:3626

电池4的 COV_SNAPSHOT:3624

电池5的 COV_SNAPSHOT:3636

电池6的 COV_SNAPSHOT:3659

电池7的 COV_SNAPSHOT:3647

第8单元的 COV_SNAPSHOT:3698

电池9的 COV_SNAPSHOT:3686

电池10的 COV_SNAPSHOT:3722

电池11处的 COV_SNAPSHOT:3707

电池12的 COV_SNAPSHOT:3741

电池13上的 COV_SNAPSHOT:3747

电池14处的 COV_SNAPSHOT:3794

电池15的 COV_SNAPSHOT:3734

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    我对您的设置有几个问题:

    1.如果您使用 BQStudio 执行测试、您能否共享.gg 文件、这样我就可以尝试测试是否可以在 EVM 板上获得 COV 来触发?

    2.您能描述一下您对 COV 所做的测试过程吗? 当 COV 触发时、将在 Safety Status A 寄存器中发出该标志、然后将禁用 CHG FET。

    3.是否在 设置:制造:制造状态初始化 寄存器设置为高电平? 仅当该位设置为高电平时、器件才会触发 COV。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nederveld:

    1.我不使用 BQStudio 进行测试、而是使用单独的 MCU 通过 I2C 与 BQ76952通信。

       安全状态 A 寄存器中发出 COV 标志、并且 当触发 COV 时已禁用 CHG FET、但 在 设置的3643mv 处未触发我的实际 COV 截止频率。 一旦出现偏差、如上面的在捕获的 COV 快照中所示

    3.   设置:制造:制造状态初始化 设置为  0x50  其中 FET_EN 位设置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    您使用什么设备来触发 COV? 您是将电压电源从较低的电压升高到较高的电压、还是采用不同的方法? 但有一点值得注意的是,COV_SNAPSHOT()命令会在故障触发时记录电压,而不是在警报触发时记录电压。 因此、当第一个电压上升到3643mV 以上时、引脚的警报触发。 不过、您的延迟设置为大约2s。 两秒后(如果某个引脚仍高于 COV 阈值)、将触发故障。 这意味着您正在测量的电压是 COV 发生后的~2s。 如果您使用的测试会随着时间的推移缓慢增大电压、这将解释为什么您会读出更高的电压。

    如果您想详细了解如何触发它、可参阅 TRM 的第5.2.4节、 该节是有关 COV 的一个不错资源。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nederveld:

    我使用60V RPS 通过电阻分压器电路来仿真电池电压。 当首次电压上升到3643mV 以上、并且 FET 未关闭、并且    安全状态 A 中未升高 COV 标志时、我等待了超过2秒。然后、当我增大电芯电压时、电芯越过大于 3700mv 并触发 COV。 您可以在快照中查看它、以供您参考、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syed:

    有几件事值得考虑。 虽然电芯电压的测量是通过 ADC 进行的、但 COV 触发来自硬件比较器、以实现快速响应。 这很重要、因为过压保护的 增益和校准计算方法与电芯电压不同。 如果配置不当、校准差异可能会导致 ADC 测量和硬件比较器触发出现这种差异。

    另外、如果 测得的电压降至阈值以下、COV 计时器将在任何时候复位、因此、如果器件在3643mV 部件上运行时有任何噪声、计时器可能会重复复位。 您是否发现引脚上有任何噪声?

    此致!

    A·内德尔费尔德