This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:硬件设置和读取 Vout_mode 寄存器问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252342/tps546b24a-hw-setting-and-read-vout_mode-register-questions

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好!

在我们当前的原理图中、这已经是硬件设置设计。

因为我们需要通过 PMBus 读取 Vout_mode 寄存器以获取热性能和电流信息。

我们是否可以只更改 VOUT_MODE[7]和编程、然后其他选项与之前的硬件设置相同 、而且没有更改 TPS546B24A 的当前原理图?

谢谢。

丹尼·钦

当前原理图中的硬件设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    VOUT_MODE 只能通过 PMBus 命令进行更改。  

    您可以保留相同的硬件原理图、但必须写入器件 NVM (EEPROM)以使其容纳设置。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    谢谢你。 与您再次确认。

    因此、我们   只能对已更改 VOUT_MODE 的器件 NVM (EEPROM)进行写入。

    然后、我们可以 保留 硬件设置并且不会在原理图中进行更改、对吗?

    此外、您是否有在线程序 FW 代码 SOP (仅更改 VOUT_MODE)并为我提供?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、您可以写入器件 NVM (EEPROM)以仅更改 VOUT_MODE。

    一种很好的方法是使用 Fusion GUI: FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件和框架| TI.com

    对于"FW code SOP"、您到底在寻找什么?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    我想 对器件 NVM (EEPROM)进行写入以仅更改 VOUT_MODE (在线程序)、

    您能告诉我吗?如何操作?

    此外、对于 TPS546D24ARVFR 器件、我们可以写入器件 NVM (EEPROM)以仅将 VOUT_MODE 更改为 TPS546B24ARVFR、对吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、您可以通过我在上面链接的 FUSION GUI 来执行此操作。 下载完毕后、需要将器件连接到通过 PMBus 运行 GUI 的 PC。 您也可以对 TPS546D24A 执行此操作。

    当 Fusion 打开且器件由 VIN 供电并通过 PMBus 连接时

    1) 1)选择器件

    2) 2)转到系统视图

    3) 3)单击"单击以配置设备"  

    4) 4)在"All CONFIG"选项卡下、找到"VOUT_MODE"设置

    5) 5)设置为您所需的设置

    6) 6)  点击"Write to Hardware"并将配置存储到 NVM

    7) 7)关闭设备电源后再打开、以确保设置保持正确。

    如果您有任何其他问题、

    谢谢。

    约瑟夫