我们正在制作将使用 TPS65988DK 的产品、如下所示:
产品可扩展。 它将通过 USB C 端口 A 连接到 PC、以最简单的形式运行。 随着向系统添加其他组件、需要更多的电源、而 额外的电源需要第二个端口。
一次只能使用一个 USB 端口的电源。 EC 需要能够知道正在提供什么功率、包括什么电压和最大电流。
我们希望能够工作的一个用例是将设备连接到笔记本电脑、然后将笔记 本电脑的 USB C 电源连接到设备。 该器件将为笔记本电脑提供剩余的所有电源。
我有一个 TPS65988DKEVM、并一直在使用 TPS6598x Application Customization Tool。 您能提供一个能做我需要的事情的.prj 文件吗?或者、这对我来说是一个很好的切入点吗?
谢谢。
大卫