This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952设置为停止电池平衡时的延时时间

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252404/bq76952-time-delay-when-bq76952-is-set-to-stop-the-cell-balance

器件型号:BQ76952

大家好、

     在停止电池平衡和开始测量之间、客户需要等待多长时间? 客户表示通常发送推荐后、停止电池平衡需要2秒 、但有时会延迟1秒或3秒。

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    电芯平衡将自动暂停、然后恢复、以便在3ms 的时间内进行电芯电压测量。  因为暂停和恢复电池平衡将导致可以实现的电池平衡量整体降低。  

    因此、BQ76952具有 设置:配置:电源配置[CB_LOOP_SLOW_1:0]  允许用户配置器件以在电池平衡处于活动状态时降低测量循环速度的配置位。 BQ76952将在每个电压和温度扫描循环后插入仅电流测量、以减慢电压测量速度、从而增大平均平衡电流。

    更多信息、请参阅 TRM 中的第10.2节。

    此致!

    安德里亚