This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:支持1.45-1.65V 窗口的电压监控器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1, TPS389006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251592/tps3704-q1-voltage-supervisor-for-a-1-45-1-65v-window

器件型号:TPS3704-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS389006-Q1

你好

我有兴趣在设计中使用 TPS3704-Q1电压监控器。

我将需要监控三个独立的电压、所有三个电压的上限和下限阈值分别为1.65和1.45伏、除此之外的任何值都是触发复位。 这是1.55V +/- 6.45%

我不确定使用一个3通道器件还是3个单通道器件会更好。

在您的 DS IT 中、TPS3704-Q1具有高精度的窗口阈值电压、可针对对称或非对称容差定制上限和下限阈值。  很遗憾、我无法确定哪款器件支持此功能、因为在表12-2中、我找不到适合我的用例的选项。

请告诉我、此器件是否适合我的应用、或者您是否有其他更适合的器件、 但它必须符合汽车应用的 AEC-Q100标准。 如果可能、还提供有关实现方法的示例电路。

非常感谢您的帮助,我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    6.45%公差窗口是硬性要求吗? 或者您是否还会考虑+/- 4%的窗口? 如果是、我会推荐 使用 TPS37043BJOFDDFRQ1、这是一个3通道4%容差可调节监控器。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 但我需要监控1.45V 到1.65V 的窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    理解、为了更好地提供帮助、我通过电子邮件与您联系、告知您项目的详细信息。  

    此外、根据所需的窗口阈值、我认为 TPS389006-Q1非常适合。 它是一个 I2C 可编程窗口看门狗、可以实现所需的窗口、您会对此感兴趣吗?  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹