This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPC 化学物质 ID 选择

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251405/bq34z100-r2-gpc-chem-id-selection

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27426GPCCHEM

此问题与我先前提出的另一个问题相关(希望 TI 已将以前的帖子与此新的相关问题帖子相关联)

TI 要求我重复 GPCChemID 匹配测试。 仿真结果如下。 这次的标准差是7.5%、而在我的上一篇文章中则是22%。 看起来要好得多、但是生成的报告提到了一些有关 LICO 的内容。 请注意、我的化学成分为 LFP。 您能否确保我可以将这些结果用于我的 LFP 电池(280Ah)

化合物 ID 选择工具、版本=2.54

当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
温度列= 3

最佳化学 ID:6106最大最佳化学 ID 偏差百分比:7.54



具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于15%

化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
6106 7.54 0.84
457 8.08 0.96
442 8.24 0.39
450 8.3 0.66
461 8.63 0.49
445 8.67 0.75
4124 9.58 0.53
403 9.84 0.48
423 10.4 0.82
4134 10.59 0.55
4119 10.6 0.8
4150 10.71 0.49
425 10.87 0.53
447 11.1 0.53
446 11.51 0.03
478 11.59 0.01
4144 11.68 0.85
426 11.74 0.67
421 11.92 0.01
4130 12.01 0.51
4157 12.01 0.55
4109 12.46 0.66
4140 12.77 0.61
481 12.83 0.03
474 13.13 0.6
413 13.2 0.4
4159 13.4 0.94
402 13.7 0.96
429 14.45 0.96
4138 14.67 0.43
412 14.7 0.77
4113 14.96 0.74

最大值 最佳 ID 的偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适合对监测计进行编程。


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 38.06
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 40.16
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 41.03
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 46.18
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 41.03
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 44.86
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 45.86
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划


器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 34.5
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 38.06
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 45.86
最佳通用 ID 3230
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想附上我发送给 GPCCHem 工具的报告、但不让我在这里附上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FullTest_5F00_07192023.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    Unknown 说:

    所获得的结果不能使用。 我们建议使用匹配至少3%及以下的化学电池。  

    确保收集到的 IVT 数据看起来与此近似。


    注: LFP 化学物质在充满电后需要24小时的放松时间。  

    我还想附上我发送给 GPCCHem 工具的报告,但不让我在这里附上该报告 [/报价]

    要附加 zip 文件、请尝试将 zip 文件夹拖动到此处。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slva725a 要求在充电和放电后为 LFP 放松5小时。 如果需要24小时、TI 为什么没有修复它的文档。 列出 LFP 测试要求的更新文档位于何处?

    无需赘言、这至少可以说是非常令人沮丧的。 TI 发布此产品时包含错误文档和固件。 每次运行测试时、TI 都会给出一个新的测试要求。 使用 TI 产品前、我们需要三思

    供参考、我已经在上面的帖子中附上了我的测试个人资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    如果 IT 需要24小时,TI 为什么没有修复其文档

    是的、我们知道这需要改变。 我会和团队讨论这个问题。  

    ChemID 流程需要在室温下实现恒定电流和恒定电压。 您在上面共享的数据不遵循流程、请参阅下文。



    1-将电芯充满电
    2-如果是 LFP、则静置24小时
    3 -将电池放电以终止电压
    4-静置5小时

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部讨论过、如果电池已充满电、5小时的休息应该没问题。 如果电芯部分充电、则需要24小时的休息时间。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 对 LFP 电池单元充满电的定义是什么?

    将电池充电至3.65V、这在业内被认为是完整的。 上面的配置文件 I shared 用于以高达3.65V 的电压进行充电、并具有恒定电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    充满电的电池取决于化学成分和应用。 例如、如果在您的应用中、您为电池充电的电压高达3.65V、则这意味着您的完全充电电压。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉地说、您似乎没有查看我分享的数据而做出响应。 我们对电池进行充电至3.65V、这意味着我们只需在充电后休息5个 hoiurs。 这会让我们准确回到最初的阶段、即我们所做的测试存在什么问题、为什么 GPChem 没有将其识别为 LFP、偏差为7%?

    请在回复之前与您的专家交谈、并指出测试资料中的确切问题、以便我们在下次重复时修复。 或者告诉我们如何将该电芯发送给 TI 来生成 ChemID 供参考、我们位于达拉斯、因此我们甚至可以将电芯发送到所需的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    我在您发送文件时查看了您的文件。 很抱歉、日志文件之间有一个空格、我漏掉了剩余的数据。 我现在完全看到了它。

    我在您的日志文件中看到的内容:
    1-温度不在室内-> 25ºC。 允许温度变为+- 5C。  
    这里有经历的时间跳变。 这很关键、是简单指南中的要求之一。 经过的时间跳变不是真正的五个小时等待工具。 建议运行时间线性增加、




    我随附了一个示例 zip 文件、其中显示了应如何提交数据。

    e2e.ti.com/.../4885.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip 

    如果您希望提交用于化学特性分析的电池、可以联系离您最近的 TI 销售办事处。 我建议您至少提供三个电芯。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我没有注意到时间跳跃、我们将在这方面进行研究、

    在室温方面、我们进行测试时、房间的温度刚好在38°C 左右。 您是说测试必须在25°C 下进行吗? TI 文档中没有此类要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    请参阅随附的。 这来自 化学 ID 选择工具简易指南 


    标准室温为25°C、容差为+/- 5°C。 温度对于电池的匹配至关重要。 ChemID 测试在数据库中进行查找、温度是一个因素。  

    此致、
    何塞·库索