This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电流限制器过早开始

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TPS40057, TPS40170, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251945/lm5116-current-limiter-kicks-in-prematurely

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TPS40057TPS40170LM5148

您好!

我最近从 EricLee 导师那里获得了很好的帮助、所以现在我的降压转换器运行非常顺利。 直到我添加一些高于4A 的负载、即。 我已经浏览了≈15页的 LM5116相关主题、但没有找到任何我认为与我的情况匹配的内容。 可悲的是。

我的问题是、在负载介于4A 和5A 之间时、降压转换器开始使用断续电流限制器。 我可以肯定这是限流器、因为 UVLO 被短暂拉至低电平、时序会检查出来(略大于1、3ms @ 195kHz fSW)。

部分原理图、深受 WEBENCH 的启发:

负载电流和 SW (蓝色)。 仅当我将第二个探头连接到 SW 时、才会看到负载电流尖峰(绿色)。 负载会触发示波器、因此施加负载后会立即开始电流限制倒计时。

负载电流和 UVLO (蓝色):

电流检测电阻为3 mΩ 并采用开尔文连接方式。 我已经在 CS 和 CSG 之间添加了一个1nF 电容器–看起来没有任何变化。 48V 电源极为稳定、在超低功耗下不会限制电流。

对这里发生的事情有什么想法吗?

我是否应该用47 Ω 等小型 SoM 电阻器替换 R50和 R51来改善滤波?

它是否会在高侧和低侧 FET 中击穿? 我是否应该与 Ω 并可能添加 LO 串联几 μ H 电阻来减少可能的振铃?

将非常感谢任何援助。

BR、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好  

    请下载 Quick Start https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 ,输入您的组件选择并找到所需的 cramp 和 Rramp 值。 。  

    假设输出电压为30V、则需要1~nF 斜坡以及~150k Ω Rramp。  

    通过比所需降低更大的斜坡或斜坡、将降低电流限制水平。 请参阅数据表中的图29。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、我想知道这一点、但由于数据表第7.3.7节中的近似值、公式中省略了 cramp。 最初的1.2nF 电容器使转换器不稳定、但150 kΩ 电阻器可以改变这种情况。

    明天会尝试的。 现在太累了

    BR、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好  

    如果有任何更新、请告诉我。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或课程。 不管发生什么,我会告诉你。

    BR、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好  

    如果没有更新、您无需回复。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我使用了快速入门电子表格、将电感器改回1.2nF、并添加了一个 RRAMP = 120 kΩ。 不幸的是,它使事情变得更糟。

    现在、当负载电流达到大约5A 时、控制器进入那个不稳定状态、并在大约1.6ms 后最终关断。

    绿色轨迹线=负载电流(A)。 蓝色迹线= SW。

    我开始认为这款降压控制器不适合我尝试执行的操作。 在我的设计中、降压转换器为线性电流稳压器供电、该稳流器产生相对较短的电流脉冲。 为了最大限度地减小电流调节器中的功率损耗、并适应不同的负载、可调节降压转换器输出电压。 我以前曾多次使用较旧的 TPS40057和 TPS40170执行此操作。 但是、由于电源电压为48V、TPS40057及其后续器件不存在问题、TPS40170的最大输入电压非常接近、无法提供舒适性。 这就是我选择 LM5116的原因。

    这是我第一次使用电流模式控制降压转换器、我被它的复杂性震惊了。

    如果远处有一线希望,请告诉我。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑返回到我之前拥有的330 pF 斜坡、并在 CS/CSG 中添加一个1:4的分压器。 但最好提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好  

    如果必须动态调整 VOUT、请考虑 LM5148峰值电流模式降压控制器(如果不太晚)。 与 LM5116不同、LM5148 器件不需要通过动态更改 VOUT 来更改斜坡/斜坡。 此外、LM5116使用仿真电流模式、而不是峰值电流模式。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢。 这对我的帮助比你想象的要大。

    幸运的是、此电路板介于原型和概念验证之间。 因此、将有(至少)第二次旋转。

    我的客户眼前需要的可能是一个非常窄的电压范围。 我想是、如果我可以让降压控制器在该范围内工作、那么客户实际上可以使用现有的板。 在下一个版本中、我将使用更合适的器件替换 LM5116。

    我查看了 LM5148的数据表、同意在我的应用中这将是一个好得多的选择。

    感谢您的所有帮助、Eric。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL