This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:BQ27220电量监测参数计算器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245764/bq27220evm-744-bq27220-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

我使用 BQ27220EVM 测量了一节锂聚合物电池、并从电池中获取了3对数据:

  1. 高温_高速率
  2. 高温低速率
  3. 室温_高速率
  4. 室温_低速率
  5. 低温_高速率
  6. 低温_低速率

+ config.text 文件

但每次我向 电量监测参数计算器提交数据时 、都会出现以下错误:

计算引擎报告了以下错误:
准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

您能否检查我的数据并告诉我该文件有什么问题?e2e.ti.com/.../8357.GPCCEDV.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低温数据不良。 例如、与电池的连接正常时、电压不会像这样跳变。 有几个读数较低。 在收集数据时确保连接良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我在牢固且连接良好的情况下再次进行了整个测量。 现在 Hightemp 和 Roomtemp 的 Gauging Parameters 低于2%、并且已通过测试。 但对于低温、其中一个约为8%、另一个为18%。 但是、正如我检查过的值、它们看起来是可以的。 您能否查看数据、并告诉我问题出在哪里?


    e2e.ti.com/.../5773.GPCCEDV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad:

    我找不到任何问题、但曲线似乎与温度不太匹配。 您是否将温度传感器与电池紧密连接、以便能够测量自发热? 这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了电池表面的温度、没有什么奇怪的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farhad:

    报告中出现偏差是因为数据与正常电池的曲线不匹配。 高速率下通常会自热、因此请检查是否可以将热敏电阻放置在更好的位置以更好地捕获电池温度。