This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:导通时的范围行为

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252288/tps27sa08-q1-stange-behaviour-at-turn-on

器件型号:TPS27SA08-Q1

您好!

我们将 TPS27SA08-Q1智能高侧开关(在以下中称为 HSS)用作配方学生竞赛中的配电开关。 更具体地说、我们有一个配电 PCB、其中来自24V 锂离子电池的电流分布在4 HSS 上。 我们有多条线束、然后这些线束连接到4 HSS。 大多数情况下、有一条线束连接到一个 HSS、但由于我们的线束比 HSS 多、因此我们还需要将两条线束连接到一个 HSS。 所有线束和蓄电池连接到同一 GND 星点。

根据配置的不同、我们遇到了一些奇怪的行为。  
首先、当线束自己连接到一个 HSS 时、每个线束都能正常工作。 但是、当我们将两条线束连接到同一个 HSS 时、存在问题。

我附上了示波器上的两个屏幕截图、其中两条线束连接到一个 HSS。 绿色波形表示电池电压、黄色波形表示 HSS 的输出电压。
当设置 EN 为高电平时、HSS 尝试打开、但进入故障状态3次、然后重试。 我假设此故障是由过热保护导致的、因为我们具有高浪涌电流(我可以在另一个测量中看到)。 但我无法解释在那之后发生了什么。 显然、HSS 以更高的频率打开和关闭。 输出电压保持在大约3-4V。 然后这个状态是永久的。 EN 引脚会始终保持高电平、LATCH 引脚会被永久拉低。

你知道这里发生了什么吗?

此致、
安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    输出电容很大、负载非常高。 该器件不断重试容性负载、达到电流限制和热关断要求。  

    我建议减少容性负载、以便成功导通或为每个线束使用一个开关。

    更多有关驱动容性负载的信息、请参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf 

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    感谢您的快速回答。 电容负载也是我的第一个假设、但我不认为这是(唯一的)原因。

    我在开关的负载条件下测试了仅包含电容约为4mF 的电解电容器的负载(该电容比我们的线束中的电容更高)。 可以正常工作、如下图所示。 绿色部分表示开关的输出电流、黄色部分表示开关的输出电压。

    与我的第一篇文章类似、开关进入了电流限制和热关断模式。 但输出电压会持续上升、直至达到输入电压、并且开关完全导通。 这是我根据数据表预期会出现的行为。

    您是否有任何其他猜测可能导致该问题的原因?

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在容性浪涌期间、此器件会钳制电流。 它会触发热关断、恢复和重试。 如果输出负载释放电容的速度快于器件在重试周期内对其充电的速度、则可能达到连续重试状态。  

    谢谢。

    什雷亚斯