This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:能否与 GaN FET 配合使用?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251734/lm5149-q1-possible-to-use-with-gan-fets

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5149

您好、TI!

我计划将 LM5149-Q1用于48V 输入电压和12V 6A 输出直流/直流降压控制器。 由于我的空间有限且传统 FET 的开关损耗高得多、因此我考虑将 GaN FET 至少用于上部 MOS FET、这会导致开关损耗高得多、但下部的开关损耗可能更好、因为没有反向恢复损耗。 我看到栅极由仅5V 的 VCC 驱动、因此我具有6V Vgs 的 GaN FET 应该可以。 有没有任何我认为迄今为止不可能在该控制器中使用 GaN FET 而不是硅 FET 的情况?

提前感谢

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您正在使用哪些 FET?

    我已经使用 EPC FET 完成了一些评估、LM5149可以驱动这些 FET、并且转换器最初进行了良好的调节。

    但是有一些不稳定性,我不明白,所以我不会推荐它。

    此外、GaN 第三象限 运行将导致 SW 节点变为极负值、甚至超过低侧 FET 体二极管。

    这是 EPC 数据表中的 V_SD 源漏电压。

    死区时间损耗将更大、因此即使 QRR 损耗降低、实际上也是相同的总损耗。  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥兰多:

    感谢您的答复。 我重点介绍 EPC FET 的说法不正确。 听起来并不是很有前途。 然后、我将尝试在投入更多时间投资于 GaN FET 之前找到尽可能好的 Si FET。 由于我只需要6A、因此 Si FET 也应该可以使用。

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Orlando:您是否也使用 GaN FET 仅测试了上部 MOSFET? 这样开关节点不会变为负值、但开关损耗将低得多、因为上部 MOS FET 具有最高的开关损耗。 将 Si FET 用于较低的 FET 时、QRR 损耗可以通过并联功率快照减小。 也许这是最好的办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、

    我还想过这种混合拓扑、不幸的是、我没有实现它。

    听起来确实是一个很好的组合、仍然可以从 GaN 中受益。

    -奥兰多