This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:解决方案建议

Guru**** 2521090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252029/tps3840-solution-suggestion

器件型号:TPS3840

大家好、

我们是否有电压监控器解决方案可以实现以下波形? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    您可以使用  具有3.3V 阈值和可调节延迟时间的 TPS3840PL33DBVR。 根据您的示波器屏幕截图规格、您可以在 IC 的 CT 引脚上添加一个5.6uF 电容器、以实现3-4秒的延迟。 还要确保添加一个 VDD 上具有1uF 电容的陶瓷电容器作为旁路电容器、以确保该器件在有噪声的应用中仍然可以正确上电。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、  

    约书亚奥地利