主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS51225、
我已经遇到了一些奇怪的问题,并正在寻找一些意见。 我将 TPS25750D 与 bq25792进行连接。 几天前一切都挺好的。 当我 将 USB PD 电源连接到 TPS25750D 时、它能够正确地提供20V 电压和~1.2A 电流来为电池组充电。 我经历了像这样的2个充电/放电循环、一切都运行正常。
然后、我继续连接外部设备、于是将 TPS25750D 配置为供电方/提供商、设备便停止工作。 我连接外部设备后、CC1/CC2线路变为零、从未提供过电源。 但现在、当我将 TPS25750D 重新接通 PD 电源时、CC1/CC2线似乎在不断变化、 VBUS 电源会在5V 和0V 之间不断切换。 我使用的2个不同的 PD 电源也会执行同样的操作。 在监控 I2C 主线路时、我可以看到 TSP25750不断从 CAT24芯片读取、其操作顺序为5V 切换。
当我将 TSP25750插入标准 USB2.0插头时、我可以看到稳定的5V 电源正在供电、并且 I2C Mater 线路上只有一个 I2C 读取。 这似乎工作正常,我可以充电我的电池组这种方式。
我尝试通过将器件连接为源、使芯片保持在复位模式、来找出哪些器件可能损坏或短路。 (我连接的同一源器件也尝试过、可以成功地与 EVM 配合使用、因此该器件不存在问题。
附件是 PD 日志。 捕获的第一部分是当我连接到 PD 端口时。 我停止/启动采集、然后连接到标准 USB 端口。