This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:QUOT;等待数据和 QUOT;尽管选择了串行端口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880INVERTEREVM, UNIFLASH, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252276/ucc5880inverterevm-waiting-for-data-despite-chosen-serial-port

器件型号:UCC5880INVERTEREVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMDSCNCD280039C

您好!

尝试使用 UCC5880INVERTEREVM 时、我会按照指南中提供的说明进行操作。

我能够打开 Uniflash 并加载映像 f28003x_ucc5880.out。  TMDSCNCD280039C controlCARD 上的 LED D1应开始闪烁。

但在启动 UCC5880 - Q1 EVM 时、 无法连接 MCU 或设备 ,尽管选择了串行端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的联系。

    这很可能是控制板上的跳线设置问题。

    您能否确认 controlCARD 开关与以下设置匹配?  

    此致、

    丹尼尔