This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:SENSE3超过 VDD + 0.3V

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251711/tps3307-sense3-exceeding-vdd-0-3v

器件型号:TPS3307

大家好、

我的客户想知道在 VDD 对 SENSE3应用>SENSE+0.3V 时器件是否会损坏。 从相关主题中可以看出、SENSE3不应超过 VDD + 0.3V、如建议的工作范围所示。 但是、由于 SENSE3的 AMR 为7V、我的客户想知道施加 VDD VSENSE3+0.3V<VSENSE3<7V 是否会导致器件自身损坏。

你能回答这个问题吗?

渐变、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 正常工作条件下、SENSE3不应超过  VDD + 0.3V。 7V 也可以、但这是绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    感谢您的支持。

    让我确认一下。 在 VDD VSENSE3+0.3V<VSENSE3<7V 时、TI 无法保证数据表中所示的规格、但器件不会损坏。

    当 VSENSE>7V 时,设备可能会损坏。

    这种理解是否正确? 我的客户将通过 SENSE1检测5V 电压轨。 并且需要将 SENSE1与 SENSE3短接以防止误检测。

    在向 SENSE1施加5V 电压时、是否能够将 SENSE1与 SENSE3短接?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    数据表规格是正确的。 我只指出了"建议"和"绝对最大值"运行条件之间的差异。

    连接 SENSE 和 SENSE 3及5V 不是问题。

    谢谢。