This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:输出纹波过大、高达500mV

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250EVM-501, UCC28250, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251654/ucc28251-output-ripple-is-too-large-as-500mv

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:UCC28250EVM-501UCC28250、

大家好、

我测试了 UCC28250EVM-501。 输入40V、输出3.3V、负载为10A。 我发现纹波可以达到500mV。  我发现纹波受开关节点的影响。 您可以帮助解决此问题吗? 我使用了一个短接 GND 进行探测。

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 UCC28250 EVM 原始电路板纹波电压不符合基于用户指南的规格、则需要办理退货手续。

    如果您做出了某些更改、例如将 UCC28250更改为 UCC28251、则需要对原电路板进行调优。 例如、请参阅以下内容以了解需要进行哪些更改。 例如、它说 RT 会不同。

    UCC28251与 UCC28250之间的差异以及 UCC28251的评估(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    抱歉、我们在 UCC28250EVM-501上测试了 UCC28250。 我们未更改 EVM 的任何部分。 但纹波比规格和用户指南中的结果差。 您能否分享如何优化纹波? 或者是否有任何问题会导致不良纹波? 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在纹波测量 TP1、在 TP1上测量了纹波形。 如果 TP1的纹波仍然超出用户指南的范围、则电路板元件或示波器可能有一些问题。 如果可以排除示波器、但问题不存在、则必须调试电路板、或通过退货流程将电路板发送回供应商。  

    如果您要调试电路板、请注意、您可能无法进行返回。