This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:从使能到输出的延时时间

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252009/tps745-q1-time-delay-from-enable-to-output

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

我可以知道使能信号拉取 EN 引脚到 LDO 的电压输出之间的时间延迟、或者如何计算? 我们正在开发 TPS74501-Q1为 MCU 供电、此 MCU 请求使能信号与电源之间的时间延迟应小于2ms。

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    从数据表中的启动图可以看出、启动时间远小于2ms。

    此致、

    尼克