您好、TI 专家。
建议的输出电感器为220至350nH、但如果您使用的电感器不是该建议值、会发生什么情况? 例如、如果您放置110nH 电感器、您预计会出现哪种行为?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gomi:
受电感器影响的明显直接规格是电感器电流纹波(Δ IL)、并最终影响 VOUT 纹波和基于此器件 LSFET 上电感器电流检测的电流限制。 由于电感器电流纹波和输出电压纹波的变化、必须相应地调整 COUT。 如数据表中所述、峰值电流和 RMS 电流也将直接受到影响。 电感器中的电感值过低将开始影响器件的瞬态响应、最终影响正常运行期间的稳定性。
根据 您的需求和您的应用的给定规格、例如 最大输入电压、 输出电压和所选 开关频率、按照数据表中的公式5至8来设计适当的 L 和 C 组合。 获得电感值后、需要选择电感器的 DCR、ITEMP 和 Isat、使其能够满足应用的电流/负载、效率和热要求。
希望这会有所帮助
谢谢!
Tahar
Gomi Ryota、
如果使用的电感值超出推荐值、您的目标是什么?
如果正在与外部时钟同步、则应将4MHz +/-10%的外部时钟连接到 SYNC 引脚。
功率级将以每个2MHz (4MHz 的内部振荡器或 SYNC 引脚信号频率的1/2)切换。
电感值根据开关频率计算得出。
典型的设计实践是选择一个电感值、使电感器纹波电流为输出电流的10%到40%。
如果使用110nH、纹波电流会很高、约为 Iout 的80%、Tahar 讨论了许多缺点。
另一个缺点是当负载电流小于纹波电流时、效率会较低。
David Daniels、
有一个电感器的辐射磁场很小、但常数仅为110nH。
当我实际接通并移动该电感器时、输出电压和电流没有问题、但只有驱动频率具有不寻常的行为。
我想知道为什么。 随附的图显示了4MHz 驱动模式、因为 SS/FSEL 和 SYNC 均断开。
我还有一个与频率相关的问题。
此直流/直流转换器由 PWM 控制、但单相频率在1980年和2000MHz 之间波动。
如果时钟未输入到 SYNC、驱动频率是否会波动? 如果是、请告诉我这些变化背后的因素。
此致。


通过使用带有长接地引线的示波器探头 、可以在 SW 节点上产生振铃、使用尖端和接地筒测量技术或差分探头来测量 SW 并最大限度地减少振铃。
为了获得良好的负载瞬态响应、当输出电压(FB 引脚电压)降至低于内部基准电压时、高侧 FET 会暂时导通。 通电时间通过 PLL 进行调节、以获得稳定的状态开关频率。
在示波器图中、当 CH1关闭时、CH3会开启。 CH1关断可能会导致输出电压纹波触发 CH3 SW。
如果通过 SW 节点绘制输出电压曲线、我相信您会看到 FB 引脚电压降至内部稳压器以下。
您是否已尝试增加 Cout 或增加电感来解决该问题。