This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:通过电感值对行为的影响

Guru**** 1138560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250441/tps54a20-influence-on-behavior-by-inductance-value

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

建议的输出电感器为220至350nH、但如果您使用的电感器不是该建议值、会发生什么情况? 例如、如果您放置110nH 电感器、您预计会出现哪种行为?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gomi:  

    受电感器影响的明显直接规格是电感器电流纹波(Δ IL)、并最终影响 VOUT 纹波和基于此器件 LSFET 上电感器电流检测的电流限制。 由于电感器电流纹波和输出电压纹波的变化、必须相应地调整 COUT。 如数据表中所述、峰值电流和 RMS 电流也将直接受到影响。 电感器中的电感值过低将开始影响器件的瞬态响应、最终影响正常运行期间的稳定性。  

    根据 您的需求和您的应用的给定规格、例如 最大输入电压、 输出电压和所选 开关频率、按照数据表中的公式5至8来设计适当的 L 和 C 组合。 获得电感值后、需要选择电感器的 DCR、ITEMP 和 Isat、使其能够满足应用的电流/负载、效率和热要求。  

    希望这会有所帮助   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    "电感过低将开始影响器件的瞬态响应、最终影响正常运行期间的稳定性。 "


    在4MHz 驱动模式下、SWA 和 SWB 在2MHz 处交替驱动。

    这种同步是否不能正常工作?

    或者2MHz 驱动器一开始是否无法正常工作?

    或者、我是在看错的点吗?

    我很抱歉在你忙的时候打扰你,但我将感谢你的友好合作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gomi Ryota、

    如果使用的电感值超出推荐值、您的目标是什么?  

    如果正在与外部时钟同步、则应将4MHz +/-10%的外部时钟连接到 SYNC 引脚。  

    功率级将以每个2MHz (4MHz 的内部振荡器或 SYNC 引脚信号频率的1/2)切换。

    电感值根据开关频率计算得出。   

    典型的设计实践是选择一个电感值、使电感器纹波电流为输出电流的10%到40%。  

    如果使用110nH、纹波电流会很高、约为 Iout 的80%、Tahar 讨论了许多缺点。   

    另一个缺点是当负载电流小于纹波电流时、效率会较低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Daniels、

    有一个电感器的辐射磁场很小、但常数仅为110nH。

    当我实际接通并移动该电感器时、输出电压和电流没有问题、但只有驱动频率具有不寻常的行为。

    我想知道为什么。 随附的图显示了4MHz 驱动模式、因为 SS/FSEL 和 SYNC 均断开。

    我还有一个与频率相关的问题。

    此直流/直流转换器由 PWM 控制、但单相频率在1980年和2000MHz 之间波动。

    如果时钟未输入到 SYNC、驱动频率是否会波动? 如果是、请告诉我这些变化背后的因素。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54A20通过导通时间控制实现快速瞬态响应、通过锁相环(PLL)在稳态期间实现固定频率控制。  

    PLL 调节导通时间以实现固定频率。   

    我认为输出电压下降会导致器件切换高侧 FET。   电感器值越小、输出纹波越大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它只根据被称为 PLL 控制的时钟定时驱动。

    当我实际测量辐射磁场时、辐射的磁场为1940至2000kHz、因此我认为它不会稳定地在2 MHz 处驱动。 为什么会这样呢?

    此外、与前面附加的图像一样、在实际放置110nH 电感器时、Lx 波形的行为非常奇怪。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用带有长接地引线的示波器探头  、可以在 SW 节点上产生振铃、使用尖端和接地筒测量技术或差分探头来测量 SW 并最大限度地减少振铃。  

    为了获得良好的负载瞬态响应、当输出电压(FB 引脚电压)降至低于内部基准电压时、高侧 FET 会暂时导通。   通电时间通过 PLL 进行调节、以获得稳定的状态开关频率。  

    在示波器图中、当 CH1关闭时、CH3会开启。    CH1关断可能会导致输出电压纹波触发 CH3 SW。  

    如果通过 SW 节点绘制输出电压曲线、我相信您会看到 FB 引脚电压降至内部稳压器以下。     

    您是否已尝试增加 Cout 或增加电感来解决该问题。